This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084M:电源问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979818/tl084m-voltage-supply-question

器件型号:TL084M
主题中讨论的其他器件:TL084

您好!

我对四路运算放大器5962-9851503Q2A 有疑问。 在数据表的第3页、在推荐的工作条件下、它列出了正负电源电压(+Vs 和–Vs)分别为+15V 和-15V。  以+9V 和-9V 运行组件是否会产生任何不利影响?

 

我不确定是否可以与之进行比较、但通用商用等效产品 TL084在建议的运行条件中列出了 Vcc+的电源电压范围为5V 至15V、Vcc-的电源电压范围为-5V 至-15V。 这将使我相信军用级版本的行为是一样的,但可能有理由不在其中列出。  此处提供的链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl084.pdf?ts=1611587755345&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTL084

 同样、我们是否能够在+Vs 和-Vs 分别为+9V 和-15V 的电源电压下运行5962-9851503Q2A 运算放大器、或者不建议使用非对称电源电压?

 感谢您的帮助!

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    请参阅表6.6建议运行条件:所有其它器件

    另请参见第16页,kSVR±电压 Ω 比(ΔVCC±μ V/ΔVIO) VCC =±15V 至9V,Vo = 0,RS = 50

    +/-9V 正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ronald、

    同样、我们是否能够在+Vs 和-Vs 分别为+9V 和-15V 的电源电压下运行5962-9851503Q2A 运算放大器、或者不建议使用非对称电源电压?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    运算放大器不知道什么电压是"接地"。 因此、它不关心(采取不同的行动)不对称电源。