Other Parts Discussed in Thread: TL084
主题中讨论的其他器件:TL084
您好!
我对四路运算放大器5962-9851503Q2A 有疑问。 在数据表的第3页、在推荐的工作条件下、它列出了正负电源电压(+Vs 和–Vs)分别为+15V 和-15V。 以+9V 和-9V 运行组件是否会产生任何不利影响?
我不确定是否可以与之进行比较、但通用商用等效产品 TL084在建议的运行条件中列出了 Vcc+的电源电压范围为5V 至15V、Vcc-的电源电压范围为-5V 至-15V。 这将使我相信军用级版本的行为是一样的,但可能有理由不在其中列出。 此处提供的链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl084.pdf?ts=1611587755345&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTL084
同样、我们是否能够在+Vs 和-Vs 分别为+9V 和-15V 的电源电压下运行5962-9851503Q2A 运算放大器、或者不建议使用非对称电源电压?
感谢您的帮助!
最棒的
Adam