主题中讨论的其他器件: TMS320F28377D-EP
您好、Alexander - San、
我们希望通过 AMC1300B-Q1和 TMS320F28377D-EP 的16位 ADC 来感应电机电流。
我有两个问题。
如果您有任何疑问和建议、请告知我们吗?
----------
[ Q1:输入滤波器]
电机电流的最大频率为3.65kHz。
我知道您的建议频率范围和 CFLT、RFLT。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/971515/3589638#3589638
但是、我们要将滤波器截止频率设置为18.25kHz (3.65kHz * 5倍)。
如果我们使用 CFLT=3.9nF、RFLT=1.2k 欧姆值、AMC1300B-Q1是否会变得不稳定?
----
[ Q2:输出滤波器]
我们希望使用 TMS320F28377D-EP 的16位 ADC。
采样窗口持续时间(由 ACQPS 和 PERx.SYSCLK 设定)为320ns (最小值)。
因此,我们将输出滤波器(ROUT 和 COUT)设置为“小于320ns”,因此 ROUT=8 36Ω Ω,COUT=330pF。
您能否告诉我们您是否有推荐的(其他)设计方法和 ROUT、COUT 值?
----------
此致、
隐藏