This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:AMC1300B -连接到 TMS320F28377D-EP 的16位 ADC

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300B-Q1, TMS320F28377D-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/973635/amc1300-amc1300b---connected-to-16bit-adc-of-tms320f28377d-ep

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377D-EP

您好、Alexander - San、

 

我们希望通过 AMC1300B-Q1和 TMS320F28377D-EP 的16位 ADC 来感应电机电流。

我有两个问题。

如果您有任何疑问和建议、请告知我们吗?

 

----------

[ Q1:输入滤波器]

电机电流的最大频率为3.65kHz。

我知道您的建议频率范围和 CFLT、RFLT。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/971515/3589638#3589638

 

但是、我们要将滤波器截止频率设置为18.25kHz (3.65kHz * 5倍)。

如果我们使用 CFLT=3.9nF、RFLT=1.2k 欧姆值、AMC1300B-Q1是否会变得不稳定?

----

 

[ Q2:输出滤波器]

我们希望使用 TMS320F28377D-EP 的16位 ADC。

采样窗口持续时间(由 ACQPS 和 PERx.SYSCLK 设定)为320ns (最小值)。

 

因此,我们将输出滤波器(ROUT 和 COUT)设置为“小于320ns”,因此 ROUT=8 36Ω Ω,COUT=330pF。

您能否告诉我们您是否有推荐的(其他)设计方法和 ROUT、COUT 值?

 

 

----------

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

    对于抗混叠滤波器、我们通常建议将截止频率设置为至少比目标信号频率高10倍、因为滤波器将在-3dB 点之前开始衰减信号。 我还使用这些值计算17kHz、而不是18.25kHz。  

    对于如此大的电阻、需要考虑的另一个因素是抗混叠滤波器具有大电阻会导致的压降。 只要 TMS 中的预期电压计算考虑到了这一点、这就不是问题。

    差分输入电阻通常为22k Ω、因此 从分流电阻器到 AMC1300B 的输入引脚的压降大约为1-22k/(22k+2*1.2k)= 9.8%。  

    根据高侧 GND1连接的位置、典型值为30uA 的输入偏置电流将从正输入引脚流出、流经1.2k 的正滤波电阻器、然后通过分流电阻器到达 GND1、从而产生偏移电压。 如果在分流电阻器上进行高侧 GND1连接、 然后、从负输入引脚流出的偏置电流将流经负滤波电阻器、从而抵消很大一部分失调电压误差-但是流经分流电阻器的正偏置电流产生的失调电压将保持不变。

    这两个误差源都可以计入 TMS 预期电压计算。  

    我不是 TMS 器件的专家、我建议将信息发布到他们的论坛以获取指导。 然而、由于它是一个 SAR ADC、为了确保采样电容器有足够的时间在采集另一个采样之前充满电、必须小心。 本视频系列应有助于:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander - San、

     

    感谢您提供详细信息。

    我非常感谢你的合作。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴帮助 Hide-San、

    如果您或客户有其他问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    您能否提供反馈并告诉我们哪些方面有所帮助?

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     

    感谢您的回答。

    我仍在考虑中。

    有新问题后、我将再次与您联系。

     

    此致、

    隐藏