This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:未获得输出电压

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR305, XTR300EVM, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/973319/xtr305-not-getting-output-voltage

器件型号:XTR305
主题中讨论的其他器件: XTR300EVMXTR300

您好!

我将 XTR305的这个电路用于模拟输出。 即使 DAC 的输出是 XTR305的输入、XTR 仍然不提供输出。

下面是我准备的电路。 需要帮助解决电路问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishikesh 您好!

    XTR305电路的原理图未显示在上述开机自检上。

    您能否重新发布显示 DAC 驱动电路的 XTR305原理图、指定 DAC 电压范围、XTR 电源连接、Rgain、Ros 电阻器和无源组件、补偿电容器和负载条件。  另请告知我们所需的 XTR305输出模式(电压或电流)以及所需的电压范围(或电流范围)。  请指定 XTR305 M1、M2模式输入、输出禁用输入(OD)的电压或状态以及错误标志的状态。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    很抱歉、我不熟悉论坛、因此出现了原理图问题。

    请查找随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要0至10V 的输出电压范围。

    以及电流形成0至20mA。

    输入将来自0至4V 范围内的 DAC、XTR 输出将相应承载。 例如、 与 DAC @ 4V、XTR 将提供10V 输出、电流相同。

    对于电压 M1和 M2将为低电平、对于电流 M1低电平 M2将为高电平。

    还需要交叉检查原理图中所示的错误标志。 是否允许组合所有标志。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishikesh 您好!

    XTR305需要双极 V (+)和 V (-)电源。 XTR305数据表指定了 V (-)=-5V 负电源的性能。  

    请将 V (-)引脚和 EP 连接到-5V 的电压电源、并确保 V (+)和 V (-)电源和所有模拟信号都以相同的接地电位(AGND)为基准。  (上面的原理图显示了连接到不同机箱 GND 的 V (-)和 EP?)。  

    在电压模式下、当 M1=M2 =低电平时、如果应用需要驱动大电容负载、XTR305可能需要一个补偿电容器来实现环路稳定性。  请查看第26页数据表的"驱动容性负载和环路补偿"部分和图35上的电路。  CC 值可使用数据表中解释的经验程序来确定、或者使用 TINA SPICE 宏模型来确定。  如果您需要帮助、请告知我们应用所需的最大容性负载是多少以及 C16的值。  

    可以并行连接错误标志、但用户将失去区分不同错误的能力。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    根据您的回复、我已连接了 V+(+15V)和 V-(-15V)的双极电源。  

    所有外设以同一模拟接地为基准。

    V-和 EP 连接到同一接地端、只是符号与我使用的半月形不同、且它短路。

    请查找我在执行更改后获得的 DSO 的附加映像。 它为负、电压为10V。

    需要您的帮助才能获得10V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hrishikesh、

    上面原理图中的二极管 D7是一个双肖特基势垒二极管。  

    上面的原理图显示了 D7以(V+)和接地为基准。 假设 D7连接到相同的接地电位、二极管 D7将用作钳位。  肖特基二极管会钳制并不允许 XTR305输出的负电压超过大约-0.6V 或-0.7V。 由于输出能够产生负电压、这表明接地连接和/或电源连接未正确连接;或者器件未如上面的原理图所示进行连接。

    请重新验证 PCB 板上的所有电源和接地连接、并在器件损坏时将 XTR305更换为新器件。 此外、原理图中仍然缺少补偿电容器 CC。  该器件还需要数据表中建议的电源旁路电容器。

     有关原理图和 PCB 板布局设计示例、请参阅 XTR300EVM 原理图和 XTR300EVM 用户指南。 XTR300本质上是一款引脚兼容的器件、具有稍好的偏移/线性度。

     在对原理图和 PCB 布局进行必要的更改后、请安装新的 XTR305器件并执行测试。

    如果问题仍然存在、请提供以下信息:

    -更正原理图和布局后、请分享完整的更新原理图、其中显示了正确的电源和接地连接、所有连接均以相同的接地端为基准。

    -请分享/张贴已更正/更新的 PCB 板布局。

    -您能否在上面的示波器图上显示输入电压 VIN 和 VOUT?

    C16的电容值是多少?   

    -出现问题时 M1和 M2的电压是多少?

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我已经按照建议对 PCB 进行了所有更改。

    我将尝试使用新器件并进行检查。

    同时、请找到所做更改的随附更新原理图。 很抱歉、手绘的原理图。

    此外、我还移除了 D7。

    我将尝试捕获所有波形并与您分享。

    谢谢、

    Hrishikesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    更改一个新的 XTR305就解决了我的问题。

    感谢您的友好支持。

    Hrishikesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hrishikesh、

    真是个好消息。 我很高兴听到这个问题得到解决。

    最新的原理图看起来不错、建议在+15V 和-15V 电源上添加10uF+100nF 旁路电容器(以及用于在电源上提供过压保护的可选 TVS 二极管)。  此外、在+5V 电源上添加一个旁路电容器

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的、我肯定会在新修订版原理图和 PCB 中添加。

    感谢您的友好支持。

    Hrishikesh