主题中讨论的其他器件:TLV3202、 TLV9032、 TLV7032、 LM393LV
你(们)好
下面是测试过程中的电路、TLV3202很容易损坏、主要集中在引脚3上、当引脚7输出5V 时、引脚3为1.69V 或3.72V、 良好电路板为5V。
请帮助您进行检查、谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jian:
第一句似乎不太清楚。 内部电阻器位于 ESD 钳位二极管后面和内部差分钳位之前。
ESD 二极管直接连接在输入和电源之间、以查看满电流。
最后一句陈述"建议添加外部旁路二极管和电阻器、如图26所示"。 它们建议使用外部电阻器和钳位二极管。 图26的"核心"和标题可能没有帮助...
正如 Kai 所推测的、直接位于输入端的大(10uF)电容器能够将大峰值电流倾入引脚、尤其是在电源快速下降的情况下。 该电容器还可以在断电后通过 ESD 二极管对5V 电源进行短时间反馈、可能超过10mA 绝对最大值。
我建议在输入引脚3和电容器节点之间添加一个5k 串联电阻(1k /伏)、然后查看问题是否仍然存在。 您可以尝试提升10uF 电容器并将电阻器与电容器串联、作为实验。 如果这不能解决问题、则在加电和断电期间查找所有引脚上的瞬态。
您还可以尝试使用具有新 容错输入的 TLV7032、LM393LV 或 TLV9032、它们没有较高的 ESD 钳位、无论电源电压如何(甚至0V)、都可以高达5V。 它们比 TLV3202慢一些、但由于时间常数为100k 和10uF、因此速度差异似乎不是问题。
尊敬的 Jian:
TLV3202的输入引脚和 ESD 结构之间没有电阻器。
就像这样:
段落中提到的1K 电阻器位于右侧 的"内部电路"侧、面对第二个内部钳位。 ESD 二极管后面的这些内部电阻器很常见、有助于进一步消散通过二极管的任何 ESD 冲击。 通常您不会看到它们。
ESD 二极管直接连接到引脚。 需要一个外部限流电阻器。
我的经验法则是每伏预期过压电压为1k 欧姆。 因此、如果您需要5V 电压、 则建议使用5k 最小电阻。
图26的标题应该是"推荐的外部保护"、否则 similar...it 似乎会引起混淆。