This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3202-Q1:TLV3202损坏

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3202, TLV9032, TLV7032, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970200/tlv3202-q1-tlv3202-damage

器件型号:TLV3202-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3202TLV9032TLV7032LM393LV

你(们)好

下面是测试过程中的电路、TLV3202很容易损坏、主要集中在引脚3上、当引脚7输出5V 时、引脚3为1.69V 或3.72V、 良好电路板为5V。

请帮助您进行检查、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    C1013可能有足够的电势在断电期间损坏 U933A。 如数据表的图26所示、我会添加一个二极管钳位、或者在引脚3前面至少添加一个合适的限流电阻器。 将电流限制在远低于10mA。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意 u、但根据数据表、 器件中集成了1k 电阻器和钳位二极管、1k 电阻器可以将电流限制在5mA 以下、  

    这就是我不理解的原因、但我将在引脚3前面添加一个10k 电阻器以提供进一步保护。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在引脚3前面添加了一个100k 电阻器、问题是相同的、当我加电/断电几次时、器件会损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    第一句似乎不太清楚。 内部电阻器位于 ESD 钳位二极管后面和内部差分钳位之前。

    ESD 二极管直接连接在输入和电源之间、以查看满电流。

    最后一句陈述"建议添加外部旁路二极管和电阻器、如图26所示"。 它们建议使用外部电阻器和钳位二极管。 图26的"核心"和标题可能没有帮助...

    正如 Kai 所推测的、直接位于输入端的大(10uF)电容器能够将大峰值电流倾入引脚、尤其是在电源快速下降的情况下。 该电容器还可以在断电后通过 ESD 二极管对5V 电源进行短时间反馈、可能超过10mA 绝对最大值。

    我建议在输入引脚3和电容器节点之间添加一个5k 串联电阻(1k /伏)、然后查看问题是否仍然存在。 您可以尝试提升10uF 电容器并将电阻器与电容器串联、作为实验。 如果这不能解决问题、则在加电和断电期间查找所有引脚上的瞬态。

    您还可以尝试使用具有新 容错输入的 TLV7032、LM393LV 或 TLV9032、它们没有较高的 ESD 钳位、无论电源电压如何(甚至0V)、都可以高达5V。 它们比 TLV3202慢一些、但由于时间常数为100k 和10uF、因此速度差异似乎不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    它现在是否起作用?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    它现在仍在测试中、您能否帮助确认 TLV3202内部是否存在限流电阻器和钳位二极管? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    TLV3202的输入引脚和 ESD 结构之间没有电阻器。

    就像这样:

    段落中提到的1K 电阻器位于右侧 的"内部电路"侧、面对第二个内部钳位。 ESD 二极管后面的这些内部电阻器很常见、有助于进一步消散通过二极管的任何 ESD 冲击。 通常您不会看到它们。

    ESD 二极管直接连接到引脚。 需要一个外部限流电阻器。

    我的经验法则是每伏预期过压电压为1k 欧姆。 因此、如果您需要5V 电压、 则建议使用5k 最小电阻。

    图26的标题应该是"推荐的外部保护"、否则 similar...it 似乎会引起混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,明白了。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    遗憾的是、TLV9032没有 VSSOP8封装、基本上 SOIC8和 VSSOP8在放大器或比较器中很常见。 为什么 TLV9032仅具有 SOIC8。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    请参阅 TLV9032数据表首页上的"器件信息"表。 此表显示了所有计划的封装选项、其中包括 VSSOP-8。 由于受到欢迎、SOIC8成为第一个。

    由于大量的器件和封装选项以及只有如此多的发布资源、封装版本是交错发布的、并会在未来几个月间隔推出。

    如果您对 TLV9032感兴趣、我可以与销售人员联系、以便在 VSSOP 样片可用时获取这些样片。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 谢谢。

    他们可以通过电子邮件联系我、wangjianD@changguangxi.com。再次感谢。