This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:ESD 额定值和工作温度

Guru**** 2823825 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979131/opa547-esd-rating-and-operating-temperature

器件型号:OPA547

大家好、团队、

我的客户正在寻找 OPA547的 ESD 额定值。 您能否与我们分享此信息? 此外、该网站显示该器件的工作温度为–40°C 至+85°C、而数据表显示的是 –40°C 至+125°C 哪一项是正确的?

此致、


Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我将尝试联系我们的 PRAMPS 质量和可靠性工程师部门、看看他们是否可以访问 OPA547 ESD 信息。 我无法访问它。 我将发布提供给我们的任何内容。

    工作温度范围( C) -40至85的网站列表不正确。 在设置产品网站页面时偶尔会出现转录错误。 管理文档是 OPA547数据表、尤其是电气特性表。  它列出了 OPA547的额定温度和工作温度、如下所示。 工作温度与 PG 上的绝对最大额定值表中显示的温度范围相同。 2.  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    你好。

    我们将等待您对 ESD 额定值的响应。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我收到了 CQE 关于 OPA547 ESD 额定值的响应。 唯一找到的信息是通过2kV 人体放电模式(HBM)测试的结果。 我希望这会有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程