This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:有关 INA240A2-Q1的问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978877/ina240-q1-questions-about-ina240a2-q1

器件型号:INA240-Q1

您好、TI 团队

我的客户正在使用 INA240A2QDRQ1。

他们有一些问题。


当他们搜索 E2E 论坛时、因为他们想知道内部电阻 A 至 F 的值、下面的 URL 对电阻进行了说明。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/832312?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=ina240%20resistance


A = 500k Ω
b = 25k Ω
C = 25千欧
D = 475千欧
E = 50k Ω
f = 50k Ω

是否有这些拼写错误?

他们希望知道典型值和最小值。

请告诉我吗?

 

2.内部放大器输入级 n 或 p 的极性是什么?

 

3.睡眠 期间、从 IN±Ω 到 GND 以及从 IN±Ω 到流出内部放大器的泄漏电流是多少?

  

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koji Hayashi、

    正确的是,这些值是典型值。 最小值和最大值均为与典型值不同的15%。

    图中标记了极性。 但是、如果我对问题2的理解有误、请务必告知我。

    如果睡眠模式意味着电源 Vs=0V、则两个输入引脚漏地完全相同、可在该数据表图中找到。

    在该状态下、部分输入泄漏电流被虹吸以弱偏置输出级、但这部分与其余部分是不可区分的、并最终返回到接地。 但是、输出引脚不应泄漏。  

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Koji Hayashi、

    正确的是,这些值是典型值。 最小值和最大值均为与典型值不同的15%。

    图中标记了极性。 但是、如果我对问题2的理解有误、请务必告知我。

    如果睡眠模式意味着电源 Vs=0V、则两个输入引脚漏地完全相同、可在该数据表图中找到。

    在该状态下、部分输入泄漏电流被虹吸以弱偏置输出级、但这部分与其余部分是不可区分的、并最终返回到接地。 但是、输出引脚不应泄漏。  

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广新

    感谢您的快速响应。

    我理解变化为±15%。

    2.差分 TR N 沟道还是 P 沟道的 MOS?

    3.我明白了。

    我将回答客户关于第1和第3项的问题。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    感谢您澄清问题2。 主放大器差分输入对为 N MOS。

    此致、Guang