This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197:关于将电阻插入电源线的问题

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197, MSP430F6726A, TINA-TI, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/972992/opa2197-regarding-insertion-of-resistance-into-the-power-supply-line

器件型号:OPA2197
主题中讨论的其他器件: MSP430F6726ATINA-TIOPA197

你(们)好

OPA2197由两个±6V 电源供电。


此时、-6V 电源包含大约10kHz 的纹波噪声、

因此、我在 OPA2197引脚4和8的电源端子中插入了一个680Ω Ω 和1μF Ω CR 滤波器。

当电阻值为330Ω Ω 时、引脚4和8的输入电压为+-5.5V、

但当它设置为680Ω Ω 时、+-6V 降至±1.5V、但我不理解原因。

一个电阻器可被插入到电源线路中的 Ω Ω 电阻器中?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您能否发布原理图? 您的最大负载电流是多少(OPA2197的输出电流)?

    680R 过大。 即使是330R、也仍然过大。 我会将大约10...22R 的值与220...470nF 100µF X7R 并联的22...2 μ F 铝电解电容器结合使用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    设计应用中的最大工作电流是多少? 您能否与我们分享原理图?

    Q:当电阻值为330Ω Ω 时、引脚4和8的输入电压为+-5.5V、

    在这种情况 下、电源轨的拉电流限制为+/- 0.5V/330Ohm =+/-1.5mA。  

    Q: 但当它被设定为680Ω Ω 时、+-6V 下降至±1.5V、但我不理解原因。

    在这种情况下、电源轨的拉电流为+/-(6-1.5)/680Ohm =+/-6.6mA。 这是一个猜测。 我们是否在讨论330Ohm 和680Ohm 之间的相同负载条件? OPA2197的输出端是否具有较重的负载? OPA2197的输出端可能具有过大的负载、从而导致 电源稳压器崩溃、并且无法维持负载调节。  在解释之前、我需要更多信息。  

    Q:-6V 电源包含大约10kHz 的纹波噪声、

    如 Kai 所建议、您需要从-6V 稳压器滤除10kHz 噪声。 您可能需要使用更大的低 ESR Al 电解电容器和陶瓷电容器来降低纹波噪声。

    如果 您使用 LDO 从交流/直流或直流/直流转换  器生成+/-6V 电压、则可以考虑先调节交流/直流或直流/直流转换器的输出、然后提高 LDO 稳压器的噪声纹波性能。   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    另一种选择是使用有源电源电压滤波:

    e2e.ti.com/.../user_5F00_opa197.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OPA2197的输出为 MSP430F6726A 的引脚1和2。 换句话说、它是 Δ-Σ AD 转换器 SD24_B 的输入
    随附了一个根据 TINA-TI 使用的电路进行的仿真。
    在仿真中、我们无法观察到+-6V 降至1.5V 的现象。

    我们通过简单地更改电源线的电阻值来进行实验、

    我们认为负载电流不应发生任何变化。

    此致、

    e2e.ti.com/.../OPA198_5F00_power_5F00_RC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Kai 建议了一种从电源轨中移除高频纹波电压的替代方法。 除了必须在电源轨和 OPA197之间添加串联晶体管外、它将会很好地工作。  但是、通过添加高值电解电容器、也会占用空间。 因此、我建议采用 Kai 的方法。

    Q: 但当它被设定为680Ω Ω 时、+-6V 下降至±1.5V、但我不理解原因。

    我相信这就是您使用680Ω Ω 电阻器对 LPF 滤波器所做的操作。 出于某些原因、无论您增大输入电压还是改变输出负载、其中一项或组合的变化都会导致输出电流从1.5mA 增加到6.6mA。 当 I+pos 电流增加到大约6.6mA 时、根据欧姆定律、OPA197输入引脚的 Vcc 上的电压轨会降至1.5VDC、剩余的4.5V 电压会在 680Ω Ω 电阻上下降。  680Ω Ω 电阻器是 OPA197电源轨上根据配置的限流电阻器。 如果 DMM 测量 i+pos 电流、您的眼图响应可能不够快、无法看到瞬间变化、或者 DMM 的显示速度不够快、无法更新变化。

    当 I+pos 电流较低时、例如1.5mA、320Ω Ω 上的压降仅为0.48Vdc、您在 OPA197的 Vcc 输入引脚处的测量值约为5.5Vdc。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否超出了 SD24_B 的最大输入电压范围? 这意味着微控制器的 Vcc 存在短路情况:

    这可能是 OPA197负载电流急剧增加的原因:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SD24_B 的输入电平为0V、因为它是一个无信号输入。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我已经根据您的配置解释并仿真了680Ω Ω 和320Ω Ω 电阻器上的 IR 压降。 我没有其他数据、为什么 OPA197消耗的负载电流高达6.6mA。 我建议检查 MSP430F6726A 的引脚1 (SD0P0)和引脚2 (SD0N0)上的直流电阻。 和 OPA197的输出引脚接地、并查看测试的直流电阻。  

    最棒的

    Raymond