Other Parts Discussed in Thread: OPA2197, MSP430F6726A, TINA-TI, OPA197
主题中讨论的其他器件: MSP430F6726A、 TINA-TI、 OPA197
你(们)好
OPA2197由两个±6V 电源供电。
此时、-6V 电源包含大约10kHz 的纹波噪声、
因此、我在 OPA2197引脚4和8的电源端子中插入了一个680Ω Ω 和1μF Ω CR 滤波器。
当电阻值为330Ω Ω 时、引脚4和8的输入电压为+-5.5V、
但当它设置为680Ω Ω 时、+-6V 降至±1.5V、但我不理解原因。
一个电阻器可被插入到电源线路中的 Ω Ω 电阻器中?
此致、