Other Parts Discussed in Thread: LMP7300
我按照数据表中的说明设置 LMP7300。 我使用了负迟滞模式。 当输入电压上升时、当调节后的输入电压超过2.04V 基准电压时、输出从低电平变为高电平。 负迟滞的设置方式使缩放后的输入电压降至编程迟滞值 VIL 以下时、输出从高电平变为低电平。 VIL 被设定为1.926V。 这表示与 Vref 的差值为114mV (最大限制为130mV)、并转换为实际跳变点之间的20V 差值。
在仿真和基准测试中观察到、当调节输入电压高于2.04V 基准(如预期)时、LMP7300的输出变为高电平。 然而、在斜降期间、当缩放的输入电压下降至低于2.04V 基准电压时、输出再次变为低电平、并完全忽略迟滞编程。 (预期输出在通过迟滞编程电阻器编程的1.926V 时变为低电平)
请就决议提出任何意见。