This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7300:LMP7300负滞后问题

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978790/lmp7300-lmp7300-negative-hysteresis-issue

器件型号:LMP7300

我按照数据表中的说明设置 LMP7300。 我使用了负迟滞模式。 当输入电压上升时、当调节后的输入电压超过2.04V 基准电压时、输出从低电平变为高电平。 负迟滞的设置方式使缩放后的输入电压降至编程迟滞值 VIL 以下时、输出从高电平变为低电平。 VIL 被设定为1.926V。 这表示与 Vref 的差值为114mV (最大限制为130mV)、并转换为实际跳变点之间的20V 差值。

在仿真和基准测试中观察到、当调节输入电压高于2.04V 基准(如预期)时、LMP7300的输出变为高电平。 然而、在斜降期间、当缩放的输入电压下降至低于2.04V 基准电压时、输出再次变为低电平、并完全忽略迟滞编程。 (预期输出在通过迟滞编程电阻器编程的1.926V 时变为低电平)  

请就决议提出任何意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送仿真电路以便我更好地解决您的问题?

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    同时、我隔离了 LMP7300周围的电路以独立测试它。 我将电路配置为负迟滞、如数据表中的图18所示。 因此、我看到20V 正迟滞-过压跳变点为370V、而恢复正常跳变点为350V。  

    仿真文件上传位置-    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将文件保存在我们的网站上吗? 我们无法根据 TI 政策访问文件共享站点。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、  

    当我尝试时、我收到一条消息-"发生错误..." 我正在使用"插入文件"图标、然后选择"从计算机插入"。 是否有其他可接受的上传文件方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我在 E2E 上向您发送一个朋友请求、然后我们可以将帖子脱机、以便您可以将文件直接发送到我的电子邮件。

    我将关闭此帖子、我们将继续通过电子邮件处理此帖子。

    此致、

    Joe