This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA145:OPA145 Spice 模型

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/976745/opa145-opa145-spice-model

器件型号:OPA145

我正在尝试使用 OPA145、但在仿真时、我会在报告中收到此错误消息。

 

电路中存在误差。 模拟已中止

OPA145.lb (333):.param 增益= 1e-3

***错误***非法子电路参考-'IC4.XIQ+'。

字符:'            ()^+-*/、&&&&|='

不可用于调用使用参数的子电路

 

我已附上来自 TI 的 OPA145的文件。

如果您查看第333行、您将看到错误。

如果需要、我可以提供有关这方面的其他通信。

发送给我们的 SPICE 技术支持

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特、您好!

    您提到了 OPA145的附加文件、"我已附上 了来自TI 的 OPA145的文件。 如果您查看第333行、您将看到错误。 如果需要、我可以提供有关此问题的其他通信。"

    似乎附件没有做到这一点。 是否可以尝试再次发送? 或者、您是否只是参阅网页上的 OPA145 PSpice 模型列表?

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特、您好!

    您是否自行解决了 OPA145 PSpice 模型问题? 如果是、请关闭此 e2e 查询。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程