Other Parts Discussed in Thread: OPA145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA145 我正在尝试使用 OPA145、但在仿真时、我会在报告中收到此错误消息。
电路中存在误差。 模拟已中止
OPA145.lb (333):.param 增益= 1e-3
***错误***非法子电路参考-'IC4.XIQ+'。
字符:' ()^+-*/、&&&&|='
不可用于调用使用参数的子电路
我已附上来自 TI 的 OPA145的文件。
如果您查看第333行、您将看到错误。
如果需要、我可以提供有关这方面的其他通信。
发送给我们的 SPICE 技术支持
此致、
欧内斯特