This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170:光电二极管放大器

Guru**** 2522810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/973168/opa170-photodiode-amp

器件型号:OPA170

您好!

你好。

我们的客户观看了"如何设计跨阻放大器电路"() 、他们对光电二极管应用有疑问。 我将他们的询问复制到下面。 如果您能帮助我们解决这个问题、我将不胜感激。

"我想知道如何将一组输入电流从50个光电二极管转换为0V 至5V 或0至10V 的输出电压。
光电二极管阵列应位于某种框架1m x 1m 上。 这应该是一个感应区域。 一侧是 IC 发射器阵列、另一侧(接收器侧)是 IC 光电二极管阵列(BPV10NF)。
我找到了 TI 示例、其中包含一个光电二极管的跨阻放大器电路、当光电二极管为照明放大器时、输出会随着放大器输出端的电压跳变而反射。 在我的情况下、它们会持续亮起、并且有一组、当物体经过该区域时、应该检测到它-放大器上的电压应该增加。
我想知道我能否实现光电二极管的并联连接、是否最好使用其他类型的放大器。 以及如何设计它。"

感谢您的友好支持。

此致、

Cedrick


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    所需的信号带宽是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我不明白为什么不能并联多个光电二极管。 我需要注意的是、50个二极管并联会直接在反相输入引脚上放置大量电容、从而导致潜在的稳定性问题。 每个二极管都可以有10或100皮法的电容、将其乘以50、就像在反相输入引脚上直接悬挂一个500pF 至5nF 的电容。 带宽必须显著降低才能保持稳定。

    我建议查看 此参考设计。 其中详细讨论了如何设计 TIA 电路、并将放大器的稳定性考虑在内。

    谢谢、

    Tim Claycomb