您好!
你好。
我们的客户观看了"如何设计跨阻放大器电路"()
、他们对光电二极管应用有疑问。 我将他们的询问复制到下面。 如果您能帮助我们解决这个问题、我将不胜感激。
"我想知道如何将一组输入电流从50个光电二极管转换为0V 至5V 或0至10V 的输出电压。
光电二极管阵列应位于某种框架1m x 1m 上。 这应该是一个感应区域。 一侧是 IC 发射器阵列、另一侧(接收器侧)是 IC 光电二极管阵列(BPV10NF)。
我找到了 TI 示例、其中包含一个光电二极管的跨阻放大器电路、当光电二极管为照明放大器时、输出会随着放大器输出端的电压跳变而反射。 在我的情况下、它们会持续亮起、并且有一组、当物体经过该区域时、应该检测到它-放大器上的电压应该增加。
我想知道我能否实现光电二极管的并联连接、是否最好使用其他类型的放大器。 以及如何设计它。"
感谢您的友好支持。
此致、
Cedrick