This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:有关反馈电阻的问题

Guru**** 2978230 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977221/tlv9064-questions-about-feedback-resistance

器件型号:TLV9064

您好,团队

我的客户使用 TLV9064设计了一个电路。 如下图所示:

VIN 是基准电压、Vout 为其他运算放大器提供直流偏置。 我现在想的是 R2和 R3的100欧姆电阻器的作用。您有什么意见吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zzzz、

    嗯、对我来说、这个电路毫无意义。 我认为分类1k/1k 分压器没有改进:

     e2e.ti.com/.../zzzz_5F00_bias.TSC

    TLV9064是5V OPAMP、但输出端没有保持裕量、因此输入电压为5V 时、反馈环路会保持闭合。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Z、

    请告诉我们所需的直流偏置电压和电源电压吗?

    我假设您需要2.5VDC、但最好进行检查。  此外、Kai 还对电源电压问题提出了很好的看法。  如果您能提供这两部分信息、那么我们或许可以提出更好的建议。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    Kai 解释得很清楚、感谢您的帮助!

    Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z、

    很高兴听到您的问题得到了解答。  然后、我将关闭该线程。

    Kai、

    感谢你的帮助!

    此致、
    Daniel