Other Parts Discussed in Thread: INA148
目前、我有一个项目要再次使用 ina148芯片。 在使用过程中、采样输出值漂移。 输出值抖动约为0.2V。 附件为原理图和 ina148输出波形、供参考。
该项目的总体情况如下:
电源电压:直流稳压电源、最大输出60V/30A、小功率纹波、VPP < 3%
2.电路基本介绍:两个电阻器串联在电源电路中(电阻根据现场条件变化、电阻范围为0.001欧姆- 15K 欧姆)。 电源通过电源提供给两个电阻器、该电源基本上是开关电源、直接为两个串联电阻器供电。
3.两个 ina148芯片收集两个电阻器的电压。
当电阻电压差小于2.5V 时、直接采样值正确无抖动、如果电压高于2.5V、则为100k/1K。 两电阻部分电压采样、此时该值具有0.2V 抖动。 在软件中、滤波算法顺序+中值+平均值、每个采样10次以进行滤波。
张经理、请帮助我分析此电路是否有任何问题或有任何好的建议。 谢谢你。