This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA148:输出错误

Guru**** 2804025 points

Other Parts Discussed in Thread: INA148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977262/ina148-out-put-error

器件型号:INA148

目前、我有一个项目要再次使用 ina148芯片。 在使用过程中、采样输出值漂移。 输出值抖动约为0.2V。 附件为原理图和 ina148输出波形、供参考。

该项目的总体情况如下:

电源电压:直流稳压电源、最大输出60V/30A、小功率纹波、VPP < 3%

2.电路基本介绍:两个电阻器串联在电源电路中(电阻根据现场条件变化、电阻范围为0.001欧姆- 15K 欧姆)。 电源通过电源提供给两个电阻器、该电源基本上是开关电源、直接为两个串联电阻器供电。

3.两个 ina148芯片收集两个电阻器的电压。



当电阻电压差小于2.5V 时、直接采样值正确无抖动、如果电压高于2.5V、则为100k/1K。 两电阻部分电压采样、此时该值具有0.2V 抖动。 在软件中、滤波算法顺序+中值+平均值、每个采样10次以进行滤波。



张经理、请帮助我分析此电路是否有任何问题或有任何好的建议。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../_C791C696216A57571659D1532D00_20210205.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您的发帖。 我可以为你效劳。

    您似乎违反了放大器的输入或输出范围。 您的输入差分范围和输入共模电压是多少? 我将随附的 TINA 文件放在一起、您可以在其中输入电源、差分电压、基准电压和共模电压。 然后、您将运行 DC 节点检查并按照文件中所述评估所有节点。  

    但愿这对您有所帮助。  

    e2e.ti.com/.../INA148-Linear-Operation-Checker.TSC