This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6742:TLV6742S 发布日期

Guru**** 1216670 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/977067/tlv6742-tlv6742s-release-date

器件型号:TLV6742

大家好、我在新设计中指定了 TLV6742、但最好具有关断功能。 您是否知道此器件的预计发布日期?  

此外、我的设计使用5V 电源。 关断引脚能否由5V 电源轨的简单电阻分压器驱动、从而在运算放大器上形成基本的欠压锁定功能?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    X2QFN/RUG 封装似乎正在敲门。  它采用10引脚2mm x 1.5mm 封装。  这是在线预览器件:

    从内部状况来看,我想在接下来的几周内应该会出现这种情况。  但是、我的参与不够密切、无法确定。  如果这对您来说是紧迫的或高度优先的事情、请告诉我、我可以要求更具体的时间表。

    至于您的第二个问题、我看不到任何问题。  关断引脚为高阻抗 CMOS 输入。  因此、您不必将电流驱动到引脚中。  我唯一担心的是正确设置分频器。  引脚的未定义运行区域介于 V-+ 1.1V 和 V-+ 0.2V 之间。  换句话说、假设您将电阻分压器设置为输出1.2V (假设是单电源)。  然后、在关断引脚降至0.2V 之前、您不会知道放大器将会关断。  到目前为止、放大器本身的电源电压可能已经下降了很多...需要考虑的问题。

    如果您有任何后续问题、请告诉我。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的快速响应。  

    在未来几周内、我会关注网站。

    您对关断引脚中的最后期限的看法得到了很好的考虑。 我认为我无法使用简单的电阻分压器执行我想要的操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    当然可以。  明白。

    如果您需要任何其他帮助或有任何进一步的请求或问题、请告诉我。

    此致、
    Daniel