大家好、我在新设计中指定了 TLV6742、但最好具有关断功能。 您是否知道此器件的预计发布日期?
此外、我的设计使用5V 电源。 关断引脚能否由5V 电源轨的简单电阻分压器驱动、从而在运算放大器上形成基本的欠压锁定功能?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ben、
X2QFN/RUG 封装似乎正在敲门。 它采用10引脚2mm x 1.5mm 封装。 这是在线预览器件:
从内部状况来看,我想在接下来的几周内应该会出现这种情况。 但是、我的参与不够密切、无法确定。 如果这对您来说是紧迫的或高度优先的事情、请告诉我、我可以要求更具体的时间表。
至于您的第二个问题、我看不到任何问题。 关断引脚为高阻抗 CMOS 输入。 因此、您不必将电流驱动到引脚中。 我唯一担心的是正确设置分频器。 引脚的未定义运行区域介于 V-+ 1.1V 和 V-+ 0.2V 之间。 换句话说、假设您将电阻分压器设置为输出1.2V (假设是单电源)。 然后、在关断引脚降至0.2V 之前、您不会知道放大器将会关断。 到目前为止、放大器本身的电源电压可能已经下降了很多...需要考虑的问题。
如果您有任何后续问题、请告诉我。
此致、
Daniel