This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2670:A0和 A1引脚的内部端子处理

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2670, OPA2673
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/976826/opa2670-internal-terminal-processing-for-a0-and-a1-pins

器件型号:OPA2670
主题中讨论的其他器件: OPA2673

对于 OPA2670和 OPA2673、A0和 A1引脚是否在内部针对下拉电阻器或上拉电阻器进行了术语化?
如果是、请告诉我其电阻(最小值、典型值、最大值)。
从数据表中可以看出、OPA2670似乎没有内部终端处理、OPA2673有一个下拉电阻器。
是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎观看 E2E、

    我将对此进行研究并返回给您。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果数字引脚保持悬空(即下拉)、OPA2670和 OPA2673都以全功率运行。每个引脚的逻辑输入电流可在数据表中找到。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2673信息中提供了一些更详细的工作信息、因为它更完整

    1、两个部件都包含一个实际的接地引脚来提供这个逻辑基准

    2.如果悬空、内部电流源无法提高输入差分对、从而将电流切换到侧全功率设置

    3.如果使用逻辑线路驱动,则>2V 为逻辑1,<0.8V 为逻辑零

    驱动为低电平时、只需灌入大约8uA 的内部电流源

    5.当驱动至2V 逻辑1时,流入引脚的电流为50 μ A,这可能是因为接地电阻约为40千欧。