Other Parts Discussed in Thread: OPA2670, OPA2673
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2670 主题中讨论的其他器件: OPA2673
对于 OPA2670和 OPA2673、A0和 A1引脚是否在内部针对下拉电阻器或上拉电阻器进行了术语化?
如果是、请告诉我其电阻(最小值、典型值、最大值)。
从数据表中可以看出、OPA2670似乎没有内部终端处理、OPA2673有一个下拉电阻器。
是这样吗?