Other Parts Discussed in Thread: INA301
您好、Carolus、
我们已经测试了电路板、并且 INA301A1的输出在负载电流为10A 时为0.859V、但根据数据表和、它应该是1V
公式(10A x 5 mΩ x 20V/V = V)。
根据下面的 INA301A1数据表、是 INA301A1的预期结果、
| Sl 编号 | 负载电流(A) | 预期 INA301A1输出(V) |
| 1 | 0.5. | 0.05 |
| 2. | 1 | 0.1. |
| 3. | 1.5 | 0.15 |
| 4. | 2. | 0.2. |
| 5. | 2.5. | 0.25. |
| 6. | 3. | 0.3. |
| 7. | 3.5. | 0.35. |
| 8. | 4. | 0.4. |
| 9. | 4.5. | 0.45. |
| 10. | 5. | 0.5. |
| 11. | 5.5. | 0.55 |
| 12. | 6. | 0.6. |
| 13. | 6.5. | 0.65 |
| 14. | 7. | 0.7. |
| 15. | 7.5. | 0.75 |
| 16. | 8. | 0.8. |
| 17. | 8.5. | 0.85 |
| 18 | 9. | 0.9. |
| 19. | 9.5. | 0.95 |
| 20. | 10. | 1 |
请做不必要的事。
谢谢、
桑托什