This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:了解不同负载条件下放大器的增益误差

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968453/ina301-to-understand-gain-error-of-the-amplifier-at-different-load-conditions

器件型号:INA301

您好、Carolus、

我们已经测试了电路板、并且 INA301A1的输出在负载电流为10A 时为0.859V、但根据数据表和、它应该是1V

公式(10A x 5 mΩ x 20V/V = V)。

根据下面的 INA301A1数据表、是 INA301A1的预期结果、

Sl 编号 负载电流(A) 预期 INA301A1输出(V)
1 0.5. 0.05
2. 1 0.1.
3. 1.5 0.15
4. 2. 0.2.
5. 2.5. 0.25.
6. 3. 0.3.
7. 3.5. 0.35.
8. 4. 0.4.
9. 4.5. 0.45.
10. 5. 0.5.
11. 5.5. 0.55
12. 6. 0.6.
13. 6.5. 0.65
14. 7. 0.7.
15. 7.5. 0.75
16. 8. 0.8.
17. 8.5. 0.85
18 9. 0.9.
19. 9.5. 0.95
20. 10. 1

请做不必要的事。

谢谢、

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    大多数错误发生在负载电流的基准测量和分流器本身(焊接、布局等)上。 有时甚至错误地测量分流电阻也是原因。

    您能否展示 INA301部分的布局? 以及如何对负载电流进行基准测量?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    随附了 Gerber 的 FYR。

    我们根据数据表中提供的公式计算了这些值、即(负载电流*分流电阻器*增益)= 输出值

    10A x 5 mΩ x 20V/V = 1000mV

    e2e.ti.com/.../GERBER_2D00_ASPL20_2D00_SMK_5F00_CSA_2D00_V4.zip

    谢谢、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    随附了 Gerber 的 FYR。

    我们根据数据表中提供的公式计算了这些值、即(负载电流*分流电阻器*增益)= 输出值

    10A x 5 mΩ x 20V/V = 1000mV

    e2e.ti.com/.../0753.GERBER_2D00_ASPL20_2D00_SMK_5F00_CSA_2D00_V4.zip

    谢谢、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们使用变流电流源设备来生成负载电流。

    谢谢、

    桑托什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请告知我们您对布局的建议?

    谢谢、

    桑托什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aviva:

    在测试中、我要用一个特殊的4引脚分流器替代2引脚分流器。

    此外、您是否有电流表来验证测量电流?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们在电路板上有一个4端子分流器和一个用于测量的电流表。

    您建议进行哪些改进?

    谢谢、

    桑托什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    然后您犯了布局错误:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们使用 CSM3637P 分流电阻器进行测量、它看起来偏差可能是布局误差造成的。

    您建议在当前设计中重新设计布局或任何选项以提高测量的稳定性。

    谢谢、

    桑托什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    请将电阻器 R3和 R4连接到电阻器上的小卡舌。

    示例。  红色迹线表示切口。  紫色迹线是新连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    它现在是否符合 Javier 的建议?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    我将假定问题已解决、我将关闭该主题。