This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8801:数据表中的轨到轨输出值是多少?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA336, TLV8801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/976033/tlv8801-what-is-the-rail-to-rail-output-value-in-datasheet

器件型号:TLV8801
主题中讨论的其他器件:OPA336、

你(们)好

我可以在 OPA336中找到轨到轨输出规格

但我在 TLV8801中找不到轨到轨信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表的第7.4.2节。

    保证限值被指定为 VOL/VOH。 典型值如图13…18所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitry、  

    您的图片看起来没有加载、如果克莱明的回答没有完全回答您的问题、请告诉我。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 OPA336数据表

    我可以看到" 轨到轨 (在3mV 以内)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我强烈建议您阅读数据表的第7.4.2节。