此图是手册 tl441,中的图15。有多个可调电阻器。 我想问什么因素决定了这些电阻器的电阻值? 是否有任何推荐的典型值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zhang、
TL441是一款传统的乘法器、数据表中没有任何信息。 数据表提供了有关调整的一般说明"提供了四个补偿点、以允许输入 A2和 B2的两个单独15dB 级的增益(斜率)略有变化。 通过将任一补偿引脚上的电压与其静态值稍微改变、可调整该特定15dB 级的增益以匹配对中的其他15dB 级。 补偿引脚还可用于匹配输入 A2至 A1或 B2至 B1的传输特性。"
我们可以看到、图15左侧的两个5千欧电位器位于两个运算放大器的反馈环路中。 它们在输入侧提供增益(斜率)调节。 输出运算放大器两端的电位器提供了原点、这似乎是调整输出偏移的简单方法。 数据表指出"差分输出电压电平较低、通常低于0.6V。如图12所示、可通过斜率控制来改变增益来调整输出摆幅和输出响应的斜率。 还可以通过定位输出缓冲区的偏移来调整坐标原点。" 反馈环路中的电位器与2千欧输入电阻器一起设置输出级的增益。
此致、Thomas
精密放大器应用工程