Other Parts Discussed in Thread: LM6132
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM6132 尊敬的团队:
我们可以在数据表中看到 V+的范围、但我不知道 V-的范围。 您能告诉我 V-的范围吗?
我客户的情况是 V+=9V、V-=-9V、可以吗?
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.