This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6132:V-引脚的绝对最大额定值是多少

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970950/lm6132-what-is-the-absolute-maximum-rating-of-v--pin

器件型号:LM6132

尊敬的团队:

我们可以在数据表中看到 V+的范围、但我不知道 V-的范围。 您能告诉我 V-的范围吗?

我客户的情况是 V+=9V、V-=-9V、可以吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从器件本身的角度来看、所有电压都是相对于 V−测量的。 因此、V−始终为0V

    在客户的电路中、V−= 0V、V+= 18V、这是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    我的客户在旧项目中使用 V+=9V、V-=-9V、但我们的器件未损坏。 由于我们的数据表未指定 V-s 范围、我的客户仍希望与我们确认。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V+是相对于 V−测量的。 因此、您可以将表中的条目读取为1.8V≤(V+−V−)≤24V

    V+−V−为18V、没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    从数据表中的许多图中也可以看到 LM6132允许使用双极电源电压:-)

    Kai