This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高侧电流测量>±24V

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970576/high-side-current-measurement-24v

Thread 中讨论的其他器件:PGA281

对于一个项目、我正在寻找一个能够在大于±24V 的交流信号上测量 uA 范围电流的高侧电流测量解决方案。

信号将离开产品、因此无法选择低侧选项。

现在使用 PGA281、但这只能达到±18V 交流电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否看过 TMCS1100 Steven?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在更多地寻找一种能够在24VAC 信号上测量1uA 至100mA 范围的解决方案。

    最大电压将为±60V 块脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    您能否澄清您尝试在上面测量的信号? 您说24Vac、但随后说信号是120Vpp 方波("+/- 60V 块脉冲)? 我相信我在这里误解了一些东西。