请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:PGA281对于一个项目、我正在寻找一个能够在大于±24V 的交流信号上测量 uA 范围电流的高侧电流测量解决方案。
信号将离开产品、因此无法选择低侧选项。
现在使用 PGA281、但这只能达到±18V 交流电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.