This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:OPA547:正电压周期期间的 ILIMIT 噪声问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547, OPA170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969577/opa547-opa547-ilimit-noise-issue-during-the-postive-voltage-cycle

器件型号:OPA547
主题中讨论的其他器件: OPA170

您好!

我们将 OPA547用于我们的可编程电源设计之一、其中电压可在-5V 至5V 范围内变化、Ilimit 电流设置为200mA。 在本节中、当电压设置为正范围(0.25-5V)且电流限制为200mA 时。 我们观察到一些电流摆幅(它不是恒定的@ 200mA)。 但是、当在负范围(0.25-5V)上完成类似设置时、我们能够将电流限制在200mA。 还会捕获波形并附加以供您参考。

图1:在正周期内捕获的波形(5V 和 I LIMIT 设置为0.2A)--- >问题

根据上图、在+5V 输出电压和200mA 电流限制设置条件下、电流和电压波形不稳定(电流波形在0至400mA 之间变化、平均电流值从170mA 持续变化到190mA)。

图2:在正周期内捕获的波形(-5V、I LIMIT 设置为0.2A)---- >工作正常

还随附了原理图供您参考:

我们还尝试安装 C358电容器、并在运算放大器的输出端添加缓冲电路、如下所示、但问题仍未解决。

您能不能向我们推荐解决此问题的任何替代解决方案。

此致、

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    原理图未通过。 您能否再次发帖? 单击页眉中的"插入文件"按钮(回形针)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请查找随附的原理图以供参考。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    C356为 OPA170提供巨大的容性负载、从而减小其相位裕度并导致不稳定:

    e2e.ti.com/.../akshay_5F00_opa170.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    减小 C356和/或增大 R1047:

    R1047 = 270R 导致大约20%的过冲,意味着大约45°的相位裕度,这被视为稳定运行的最小相位裕度:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    Kai 建议在您的 I_LIMIT 电路中进行修复。  VOUT 波形问题是由于缓冲器电路不稳定导致的、该电路在 I_LIMIT 引脚3处驱动10nF 电容负载。 您可以移除 C356 (10nF)或增大 R1047、或将 LP RC 滤波器放置在 U109 OPA170运算放大器的引脚3上。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的意见。

    我们将无法使用270欧姆的串联电阻器、因为当0.2A 电流过该电阻器时(应用10.8W)、功率耗散会更大。  

    此致、

    Akshay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    不、它要少得多。 再次仔细阅读 Raymond 的帖子。 或者再次查看数据表:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akshay、

    假设所需的电流限制为375mA、电压 DAC 为 V-+ 2.38V =-10.5V + 2.38V =-8.12V。

    流经引脚3的电流为(4.75V-(-8.12V))/(31.6k Ω+ 270 Ω)= 403.8uA 或44uW。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    你可以这样做:-)

    e2e.ti.com/.../akshay_5F00_opa170_5F00_1.TSC

    Kai