请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA229-Q1 我想在454V 系统上使用 INA229-Q1、并使用低侧电流测量。 虽然我知道 INA229Q1能够进行低侧感应、但我的问题与 VBUS 有关。
是否可以使用电阻分压器测量454V 总线电压、将0-454V 缩放到可容忍的0-50V?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.