This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229-Q1:低侧连接与放大器;VBUS HV 感应

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969874/ina229-q1-low-side-connection-vbus-hv-sensing

器件型号:INA229-Q1

我想在454V 系统上使用 INA229-Q1、并使用低侧电流测量。 虽然我知道 INA229Q1能够进行低侧感应、但我的问题与 VBUS 有关。

是否可以使用电阻分压器测量454V 总线电压、将0-454V 缩放到可容忍的0-50V?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、预拖动、

    如果有可能、我认为、那么您应该考虑内部分压器的总电阻(典型值1M)可能会显示出次差制造容差和温度漂移。 因此、为了减少内部电阻引起的额外误差、您需要使外部分压器保持足够低的欧姆值。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    然后、我想、在分频器之后使用运算放大器缓冲信号可以很好地实现这一目的。

    谢谢、

    第页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,好主意:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prelag、

    是的、Kai 在这里是正确的、因为使用分压器(和建议的缓冲器)可以正常工作。  一个重要的注意事项是、您必须相应地缩放依赖于 VBUS 的任何结果值、以获得准确的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 不过、这在后处理中相当容易实现。 感谢您的快速支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气! 如果您有任何疑问、请告知我们。