This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2335:增益设置裕度请参阅

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970240/opa2335-gain-setting-margin-consult

器件型号:OPA2335

大家好、

以下是一个有关直流增益设置的问题、请参阅有关 OPA2335的信息。 对于直流信号、客户设置的增益为1000、电路目前可以正常工作。 他们想知道当他们不断增加电路增益时、他们应该注意哪些限制或增益裕度? 此增益设置是否仅受直流信号输出电压范围的限制?

此致、

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    您设置的 OPAMP 增益越高、OPAMP 具有的线性增益储备就越少。 因此、对于超高增益应用、我将连续使用两个或更多运算放大器、并将总增益拆分为各个运算放大器。 这还有助于保持放大器稳定并防止振荡。 此外、在每个级使用低通滤波来提高稳定性。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    问:他们想知道在持续增加电路增益时、他们应该注意哪些限制或增益裕度? 此增益设置是否仅受直流信号输出电压范围的限制?

    增益带宽积(GBW 或 GWP)定义为 VOLTGE_FEEDBY_AMPLER_GAIN * Bandwidth (closed_loop)= GBW (开环)。 在当前应用中、闭环增益= 1000、闭环带宽= 2MHz/1000=2kHz、请参阅所附图像。 换言之、如果运算放大器在-20dB/十倍频程下具有单极滚降、则可以通过开环增益来估算闭环带宽行为。 2kHz BW 非常适合大多数直流放大应用。  

    例如、如果客户想要增益=2000、则 BW 将为1kHz。 如果直流放大驱动电阻负载并仍保持单极滚降、则仍然可以接受。 但是、直流输出信号响应可能开始缓慢、尤其是有时序要求、即输出直流变化必须跟随输入直流信号的变化。 如果输入直流信号变化缓慢或变化极小、则1kHz 带宽可能足够。   

    随着运算放大器增益的增加、匹配的反馈电阻器开始变得很重要。 如果必须精确控制信号增益、则客户可能必须使用更高精度的电阻器。   

    结论:如果不了解应用中的输入和输出响应要求、您的问题就没有明确的答案。 如果不进行太多的分析、遵循 Kai 的建议并将增益拆分为两个运算放大器级会更安全。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond