This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331-Q1:应用报告 SNOAA35A 中的问题

Guru**** 2924720 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968770/tl331-q1-questions-from-application-report-snoaa35a

器件型号:TL331-Q1

大家好、团队、

客户正在考虑使用 TL331-Q1、并有3个与应用报告(https://www.ti.com/lit/an/snoaa35a/snoaa35a.pdf)相关的问题。

  1. 2.8节规定、为了防止振荡和误触发、当源阻抗大于25kOhm 时、输出和输入走线需要保持分离。
    这个"25kOhm"值背后有什么技术原因吗? 如果是、您能否解释为什么它是"25kOhm"?
  2. 在对布局进行分拣后、我们可以使用哪种方法来评估振荡的裕度?
  3. 在第2.9.2.1节给出的电路中、源极似乎分为 R1A (70kOhm)和 R1B (20kOhm)。
    这是否可以视为源电压低于"25kOhm"?

谢谢、

Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    通常的补救方法是降低源阻抗、增加滤波和迟滞。 此外、布局也可能是一个问题、如应用手册中 Paul 所述。 根据我自己的经验、振荡很少有问题、除非使用快速比较器或布局非常不正确的比较器。 但我总是添加迟滞!!

    您能否发布原理图? 用混凝土电路更容易讨论这个问题:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    3的原理图如下:

    (*从应用报告第9页)

    我认为这些问题是通用的、与电路设计无关。

    谢谢、此致、
    Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    选择25k 是因为50k + 50k 分频器串很常见-我不想在现有设计中引起恐慌。 原始数据表显示为10k。 越低越好。

    如果它发生振荡、这是布局、源阻抗、输入电压差分、输入边沿速率、输出电压摆幅、 基准旁路、比较器电源旁路和上拉电阻器电源旁路。 没有特定的公式、只是常识准则。

    一个常见的原因是在基准抽头上没有旁路电容器的情况下使用了较大的(>500k)基准分压电阻。 这使得基准电压成为一个高阻抗节点(250k)、并且由于输入端的偏置电流和差分电容击穿发生变化、也会导致基准毛刺。 基准旁路电容器可降低交流阻抗。 如果使用了迟滞、则不应将电容器放置在正节点上。

    图7电路的输入阻抗小于10k、因为10k 至 GND 占主导地位。 Rsource = R2 //(R1A + R1B + Rsensor)。

    总之、当输入信号为高阻抗、输出摆幅较大、并且正输入走线和输出走线之间存在较大的电容耦合时、往往会发生振荡。

    通常、这是由在输出迹线旁边运行输入迹线一段距离导致的。 这可能会在布线之间产生几十 pF 的耦合。 快速输出边沿会直接击穿该电容。 只需确保输入迹线和输出之间存在接地或保护。 请勿始终以直角并联方式运行输入和输出走线。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    下面的一些示例显示了不正确使用比较器时可能发生的情况:

    e2e.ti.com/.../masaru_5F00_fast_5F00_comparator.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    非常感谢您提供详细信息!

    此致、
    Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    非常感谢您的友好支持。

    问题2是什么、即:

    > 2. 在对布局进行分拣后、我们可以使用哪种方法来评估振荡的裕度?

    我们是否可以使用任何特定的方法?

    此致、
    Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    根据 Paul 的建议、应该减少 Kai 帖子中的振荡。 我将研究您第二个问题的答案。  

    我希望在星期一(11月1日)之前回来。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    没有一条总的规则。 这取决于布线尺寸、暴露的布线长度、布线间距、电路板材料的介电常数、输入阻抗和输出电压摆幅... 这将带来巨大的可能性矩阵。 与运算放大器输出的电容负载不同、它不是"可预测的"。

    您只是不希望输入跟踪"查看"输出跟踪。 它们之间应该有一个接地或防护装置、或者、如果它们必须交叉、则以90°的角度穿过迹线以最大限度地减少耦合。

    当输入信号接近 基准电平(在几 mV 以内)、输入阻抗较高并且有一些寄生反馈路径时、通常会发生振荡。 如果存在较大的差分电压(几十 mV 或更多)、则振荡不应成为问题。

    此外、还应确保正确旁路比较器电源(至少100nF)以及上拉电压电源、因为它将具有最大的瞬态电流(尤其是上拉电压也为基准分压器供电时)。 如果基准是固定的、则应在输入端具有适当的旁路电容器。

    如果您愿意、我们可以查看任何建议的原理图和布局。 如果需要、我们可以将其脱机。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的支持。
    一旦我们从客户那里获得布局、我将与您联系。

    谢谢、此致、
    Masaru Oinaga