Other Parts Discussed in Thread: TL331-Q1
大家好、团队、
客户正在考虑使用 TL331-Q1、并有3个与应用报告(https://www.ti.com/lit/an/snoaa35a/snoaa35a.pdf)相关的问题。
- 2.8节规定、为了防止振荡和误触发、当源阻抗大于25kOhm 时、输出和输入走线需要保持分离。
这个"25kOhm"值背后有什么技术原因吗? 如果是、您能否解释为什么它是"25kOhm"? - 在对布局进行分拣后、我们可以使用哪种方法来评估振荡的裕度?
- 在第2.9.2.1节给出的电路中、源极似乎分为 R1A (70kOhm)和 R1B (20kOhm)。
这是否可以视为源电压低于"25kOhm"?
谢谢、
Masaru