Other Parts Discussed in Thread: LM2903B
您好!
请告诉我 LM2903D 和 LM2903VQDR?之间的区别
非常感谢您的帮助!
此致、
Wendy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一个小的澄清。
器件型号中的"Q"不一定表示"汽车规格"("AEC Q-100")。 对于某些较旧的 National 器件、它可以表示汽车级、因此请参阅数据表。
对于原生 TI 器件、"Q"仅表示-40°C 至125°C 的温度范围、正如"I"表示-40°C 至85°C、"C"表示0°C 至70°C
汽车类指定器件 ("AEC Q-100")以"Q1"结尾、与实际"Q"级温度范围(通常为0、1、2或3)无关。
我只想澄清一点、因为有客户认为器件是汽车级器件、因为器件型号中有"Q"。
因此、LM2903VQDR 不是汽车级器件、而是-40°C 至125°C 温度范围的商用器件。
但上述两个器 件之间的区别在于、"V" LM2903VQDR 版本的额定最大电源电压为32V、而非 V LM2903D 版本的最大电源电压为30V。 低于30V 时、它们是相同的。