This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903D 和 LM2903VQDR 之间的差异

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969720/lm2903-difference-between-lm2903d-and-lm2903vqdr

器件型号:LM2903

您好!

请告诉我 LM2903D 和 LM2903VQDR?之间的区别

非常感谢您的帮助!

此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "V"表示增强型电压版本(请参阅建议的工作条件)。
    "Q"表示器件已通过汽车技术规格测试。
    "D"表示 SOIC 封装。
    "R"表示卷带包装。

    建议将其替换为 LM2903B‍IDR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个小的澄清。

    器件型号中的"Q"不一定表示"汽车规格"("AEC Q-100")。 对于某些较旧的 National 器件、它可以表示汽车级、因此请参阅数据表。

    对于原生 TI 器件、"Q"仅表示-40°C 至125°C 的温度范围、正如"I"表示-40°C 至85°C、"C"表示0°C 至70°C

    汽车类指定器件 ("AEC Q-100")"Q1"结尾、与实际"Q"级温度范围(通常为0、1、2或3)无关。

    我只想澄清一点、因为有客户认为器件是汽车级器件、因为器件型号中有"Q"。

    因此、LM2903VQDR 不是汽车级器件、而是-40°C 至125°C 温度范围的商用器件。

    但上述两个器 件之间的区别在于、"V" LM2903VQDR 版本的额定最大电源电压为32V、而非 V LM2903D 版本的最大电源电压为30V。 低于30V 时、它们是相同的。