This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8802:单位增益带宽

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV8802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969174/tlv8802-unity-gain-bandwidth

器件型号:TLV8802

您好! 我计划在 两级放大电路中使用 TLV8802、与下图中的电路非常相似、  

我对运算放大器不是很了解。 单位增益带宽为6kHz。 两个滤波器级(上面的1级和2级)在大约0.8Hz 和1.2Hz 时具有较低和较高的限值(因此、与上面的图片不完全相同)。 这是否意味着我应该将6kHz 除以带通间隔内的增益(大约1Hz)以获得带宽? 还是应该将6kHz 除以直流增益? 即忽略增益电路中的电容并仅使用电阻器。  

由于我的带通滤波器的频率范围是0.8Hz 至1.2Hz、因此我可以合理地接近1.2Hz 吗? 带宽通常建议的裕度是多少? 10Hz? 30Hz? 100Hz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niclas、  

    有关带宽计算的更多信息、我建议观看此 TIPL 视频:  

    要快速回答您的问题、您需要将 UGBW (6kHz)与该级的直流增益(仅电阻器)进行分频。  
    本电路设计指南适用于与您所图电路类似的电路、详细介绍了带宽、低/高截止频率的计算方法:  

    在该示例中、设计人员在其带通(0.7至10Hz)和每级36Hz 的带宽之间允许~20Hz 的裕度。  
    我建议从头开始、通过测试确定最适合您设计的器件。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州