Other Parts Discussed in Thread: TLV8802
您好! 我计划在 两级放大电路中使用 TLV8802、与下图中的电路非常相似、
我对运算放大器不是很了解。 单位增益带宽为6kHz。 两个滤波器级(上面的1级和2级)在大约0.8Hz 和1.2Hz 时具有较低和较高的限值(因此、与上面的图片不完全相同)。 这是否意味着我应该将6kHz 除以带通间隔内的增益(大约1Hz)以获得带宽? 还是应该将6kHz 除以直流增益? 即忽略增益电路中的电容并仅使用电阻器。
由于我的带通滤波器的频率范围是0.8Hz 至1.2Hz、因此我可以合理地接近1.2Hz 吗? 带宽通常建议的裕度是多少? 10Hz? 30Hz? 100Hz?