This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:使用10V 和-5V 电源为 INA225加电

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969021/ina225-power-up-ina225-with-10v-and--5v-power-supply

器件型号:INA225

大家好 、

我的客户希望在 系统中使用 INA225。  原理图 如下所示。

我们希望使用具有10V 和-5V 电源的器    件、输入信号共模电压为-5V~10V (ref、IOFF 为0V)。 我 认为 结构 应该是好的。   您对原理图有什么建议吗? 没关系吗?  有哪些风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    您可以这样拆分电源、设置时一切看起来都很好。 数字引脚看起来是有效设置的、客户将器件参考0V 以在-5V/10V 之间摆动。  

    我确实看到的一个问题是客户使用10k 电阻器作为输入滤波器。 我们通常建议这些电阻器小于10Ω Ω、并将电容器的大小适当地设置为所需的截止值。 这是因为这些电阻器会改变器件的增益并增加误差。 您可以查看数据表的第7.4.1节、了解有关此方面的更多信息。 部分还提供了用于计算这些电阻器添加的额外误差的公式、但请注意、器件的内部电阻器是相互修整的、而不是绝对值、并且可能会在器件之间波动高达20%。 因此、我们主张不使用这种尺寸的电阻器。