Other Parts Discussed in Thread: INA225
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA225 大家好 、
我的客户希望在 系统中使用 INA225。 原理图 如下所示。
我们希望使用具有10V 和-5V 电源的器 件、输入信号共模电压为-5V~10V (ref、IOFF 为0V)。 我 认为 结构 应该是好的。 您对原理图有什么建议吗? 没关系吗? 有哪些风险? 谢谢。