主题中讨论的其他器件: XTR115、 XTR116、 PGA309、 PGA308、 XTR105、 TLV333、 ADS7042、 ADS7142
尊敬的 E2E 团队:
我们尝试将4-20mA 温度传感器转换为0-3.3V 信号。 我认为我们不能将 XTR117用于相同的用途、首先想到的是使用可变电阻器来读取电阻器上的电压。
我们曾尝试过这种方法、但调整所有电位器以使其精确工作非常痛苦、因为我们需要为每个器件使用8个此类电位器。
是否有办法解决这一挑战?
此外、我们希望在 ADC 转换到微控制器的 I2C 或 SPI 总线后读取该数据。
该项目的最佳解决方案是什么?
-Ambimat 团队