This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:4-20mA 至0-3.3V 转换器

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR115, XTR116, PGA309, PGA308, XTR105, TLV333, ADS7042, ADS7142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968136/xtr117-4-20ma-to-0-3-3v-converter

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: XTR115XTR116PGA309PGA308XTR105TLV333ADS7042ADS7142

尊敬的 E2E 团队:

我们尝试将4-20mA 温度传感器转换为0-3.3V 信号。 我认为我们不能将 XTR117用于相同的用途、首先想到的是使用可变电阻器来读取电阻器上的电压。

我们曾尝试过这种方法、但调整所有电位器以使其精确工作非常痛苦、因为我们需要为每个器件使用8个此类电位器。

是否有办法解决这一挑战?

此外、我们希望在 ADC 转换到微控制器的 I2C 或 SPI 总线后读取该数据。

该项目的最佳解决方案是什么?

-Ambimat 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niel、您好!

    -需要哪种类型的电流变送器? 2线还是3线?

    -您使用哪种类型的温度传感器(RTD、热敏电阻、热电偶)?

    -您是指接收器侧具有 I2C 或 SPI 接口的 ADC 吗?  

    XTR115、XTR116、XTR117是两线制电流变送器、接受电流输入并产生4-20mA 电流输出。可以将热敏电阻或 RTD 等电阻式温度传感器与具有 XTR115/6/7的仪表放大器连接、以产生4-20mA 输出; 但可能需要仪表放大器和前端校准/调整来获得0-3.3V 信号。

    如果使用桥式传感器、PGA308或 PGA309是可编程增益放大器、可提供偏移和增益数字校准、并且可与 XTR115、6、7两线制电流发送器连接。  

    此外、XTR105是一款双线电流发送器、可直接与 RTD 连接、并包含 RTD 激励电流源、仪表放大器和电流输出发送器。  下面是使用 XTR105测量 RTD 的参考设计示例:

    www.ti.com/.../TIPD161

    有关2线或3线电流变送器和参考设计的更多信息、请查看以下链接。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/945188

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niel、您好!

    请澄清:

    您是否担心将温度传感器与双线4-20mA 电流输出发送器(如 XTR117)连接?

    或者、您是否有兴趣将4-20mA 电流信号转换为0-3.3V 电压、以用于接收器侧的 ADC。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Luis Chioye"]

    或者、您是否有兴趣将4-20mA 电流信号转换为0-3.3V 电压、以用于接收器侧的 ADC。

    [/报价]

    这是我的兴趣所在。

    感谢您花时间了解我们的问题。

    让我知道实现这一目标的最佳方式吗?

    -双模

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambimat、

    一个具有 OPAMP 缓冲器的简单电阻器就可以了。 其余可在微控制器中完成:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者这样做:

    e2e.ti.com/.../ambimat_5F00_4m_5F00_20m.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambimat、

    实现这一目标的方法有很多。  

    所附示例与 Kai 的示例类似、使用低成本、低功耗、紧凑型精密 TLV333运算放大器。

    该电路由+3.3V 单极电源供电、接收负载电阻器的4mA 至20mA 输入、并向单端 ADC 产生~99mV 至3.18V 的输出。  它可以以中等采样率驱动标准单端 SAR ADC。

    例如、ADS7142是一款单端输入、+3.3V 电源、12位 SAR ADC (806uV 分辨率)、具有 I2C 接口、采用紧凑型 QFN 1.5mm x 2.00mm 封装。  或者、ADS7042是一款具有 SPI 接口的单端、+3.3V 电源12位 SAR ADC。 TLV333放大器能够以大约100kSPS 的最大采样率驱动这个特定的 SAR ADC。

    谢谢、此致、

    Luis  

    e2e.ti.com/.../forum_5F00_1_2D00_5_2D00_20_5F00_tlv333.TSC