Other Parts Discussed in Thread: LM7372, TPS62110
主题中讨论的其他器件: TPS62110
我正在使用 LM7372来驱动一个压降动态堆栈。 该堆栈与电感器并联、因此堆栈无法累积电荷。 但是、我们看到该芯片出现了大量故障。 我怀疑这是闩锁效应、但 我不熟悉此故障的诊断。 LM7372在大多数时间都没有通电。 它通过 FET 从15伏电池中关闭。 此外、在大多数情况下、电池与电路断开连接。 我对两个故障芯片和一个新芯片进行了简单的欧姆表调查。 电阻值与 V-引脚4的关系。
引脚编号名称 故障1 故障2 新芯片
1 输出 A 2.24K 132欧姆 20Meg
2. -INA 4.7兆 1.1K 47兆
3. +INA 520欧姆 4.8mg 17兆
5. +INB 2.7K 4.8兆 19兆
6. -INB 570欧姆 4.8mg 46兆
7. 输出 B 82欧姆 150欧姆 17Meg
8. V+ 467111欧 姆 34兆欧姆
我怀疑故障可能会闩锁、但不确定。 请帮助。 我真的很想与电话或 Windows 团队中的某个人交谈。 这将大大加快信息的传输速度。
谢谢 Don Kyle
972-418-3057