This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7372:未上电时电路中的器件发生故障。

Guru**** 2930490 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7372, TPS62110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987113/lm7372-failure-of-part-in-circuit-when-unpowered

器件型号:LM7372
主题中讨论的其他器件: TPS62110

我正在使用 LM7372来驱动一个压降动态堆栈。 该堆栈与电感器并联、因此堆栈无法累积电荷。 但是、我们看到该芯片出现了大量故障。 我怀疑这是闩锁效应、但 我不熟悉此故障的诊断。 LM7372在大多数时间都没有通电。 它通过 FET 从15伏电池中关闭。 此外、在大多数情况下、电池与电路断开连接。 我对两个故障芯片和一个新芯片进行了简单的欧姆表调查。 电阻值与 V-引脚4的关系。  

引脚编号名称        故障1    故障2   新芯片

1      输出 A      2.24K       132欧姆   20Meg

2.      -INA       4.7兆      1.1K        47兆

3.      +INA      520欧姆   4.8mg     17兆

5.      +INB      2.7K        4.8兆     19兆

6.      -INB       570欧姆   4.8mg      46兆

7.      输出 B      82欧姆    150欧姆   17Meg

8.      V+        467111欧    姆   34兆欧姆

我怀疑故障可能会闩锁、但不确定。 请帮助。 我真的很想与电话或 Windows 团队中的某个人交谈。 这将大大加快信息的传输速度。

谢谢 Don Kyle

972-418-3057

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    您可以发布原理图吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是驱动器电路的基本原理图。 未显示电源开关电路。 该器件仅在短时间内通电、其余时间未通电。 希望您能看到这张图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

     感谢您分享原理图。 您所描述的内容似乎与闩锁故障相匹配。 放大 器和 压电声波堆叠之间的1欧姆电阻似乎不够。 应用的上电顺序是什么? 您是否在电池之前为放大器供电?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM7372的输入放大器在器件上电后立即通电。 在运行期间、只有 LM7372处于开启状态。 我最初需要知道的是、确认这是锁存故障。 因此、请大家在这里发表评论。 我已经看到来自电源的串联信号二极管(在我的情况下是 VBAT_SW)可能是一个很好的解决方案。 是否有人对此方法提供支持信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

      此处 最好使用二极管、更确切地说是肖特基二极管。 VBAT_SW 的电压是多少? 是15V 吗? 此外、该放大器的单电源是15V 或15V/-15V?

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源为单个15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

     放大器输入端为15V 的一半。 确实不应该出现问题、电阻器足够高、因此也不会在输入端出现电流问题。  是否可以在断开压电表堆叠的情况下测试设置? 您看到故障发生在哪个点?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入将为零、因为上拉电阻器关闭了 VBAT_SW、正如我之前所说的那样、该电阻器关闭。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前置放大器 AD8643的输出是什么? 今天晚些时候、我将不得不对此进行仿真、但目前只需检查放大器内部的 ESD 二极管会如何损坏、这也会导致内部短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出通常为零。 我们在打开驱动器后输出一个正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我建议作出以下修改:

    此外、请记住、容性负载可能意味着高频下的输出短路。 因此、可能需要 LM7372提供过多的输出电流、最终会在一段时间后损坏 LM7372。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要感谢大家的投入。 我认为在输出端使用肖特基势垒二极管可以解决我的问题。 我运行更多测试并报告。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这次更新;希望这些二极管能够承受额外的测试!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在实现了建议的四个 BAT54和串联电阻器后、这可以保护 LM7372。 但存在问题。  连接到 VBAT 线后、馈送 TPS62110。 现在 IC 正在吹出!! 它基本上在 VBAT 处短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 的电路基本上就是我实现的。 然而、当我测试它未加电时、驱动器受到保护、但是连接到 VBAT 线路 A TPS62110的直流/直流连接被烧断。 输入对地短路。 我怀疑输入电压远高于芯片的17伏最大值。 如果我将 VBAT 接地、则不会损坏任何东西。 请告诉我您的想法。  此外、如果我使用电源为电路供电(我没有电池可尝试)、它也会损坏 TPS62110。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在实现了建议的四个 BAT54和串联电阻器后、这可以保护 LM7372。 但存在问题。  连接到 VBAT 线后、馈送 TPS62110。 现在 IC 正在吹出!! 它基本上在 VBAT 处短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    您可以这样做:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai -感谢您的回复。 BAT54是否适用于肖特基? 您可以建议使用能够正常工作的电视吗? 钳位电压是多少? 有人能向我解释一下 TPS62110的故障机制吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我将从 ST.com 获取 SMCJ15A、因为它具有极低的泄漏电流和锐利的拐点。

    对于肖特基、我会选择 B140、SS14或类似器件。 对于低正向压降、您应该在这里使用1A 肖特基二极管。

    将一个2k2电阻器从该肖特基二极管的阳极连接到 GND、以允许泄漏电流流动。

    TVS 应靠近 LM7372的电源电压去耦电容。 您已经在 LM7372处有一个去耦电容器、对吧?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的建议! 我在 LM7372上有一个去耦电容器。 将 TVS 靠近去耦电容器可能很困难。 电阻器(2k2)是2000欧姆电阻器? 这将显著增加电流消耗。 我可以使用20、000欧姆的电阻器吗?