主题中讨论的其他器件: LMH6503
您好!
在我的项目中、我希望您使用 LMH6502或 LMH6503来放大来自 DDS 的正弦信号。 来自 DDS 信号不对称、但在 VGA 输出端、我希望具有对称信号。 我使用 LMH6502数据表中的失调电压电路进行了一些仿真、结果不正确。 由于额外的误差、在 VGA 之前我不会再使用一个放大器。
您能否提供有关在上述 VGA 输出端引入对称信号偏移的可能性的信息/电路?
提前感谢您的帮助。
此致、
Mateusz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我的项目中、我希望您使用 LMH6502或 LMH6503来放大来自 DDS 的正弦信号。 来自 DDS 信号不对称、但在 VGA 输出端、我希望具有对称信号。 我使用 LMH6502数据表中的失调电压电路进行了一些仿真、结果不正确。 由于额外的误差、在 VGA 之前我不会再使用一个放大器。
您能否提供有关在上述 VGA 输出端引入对称信号偏移的可能性的信息/电路?
提前感谢您的帮助。
此致、
Mateusz
您好、Mateusz、
我仍然有点困惑、您是否能够显示非对称信号的图像? 对于输入电阻器不匹配的情况、这意味着在同相输入端施加不匹配的直流电阻与放大器反相输入端两个电阻的并联组合。 这是因为该放大器是一个双极输入、相对于 FET 输入放大器具有高偏置电流。 这是一个链接、它更详细地介绍了这个概念。 但是、引入电压偏移的最简单方法是在放大器的同相输入端添加直流电压。 如果您希望去除电压偏移、则在这种情况下最简单的方法是交流耦合放大器的输入
谢谢、
Sima
您好、Mateusz、
感谢您的示波器屏幕截图、它确认这意味着我们需要消除直流偏移。 是的、在这种情况下、使用差分输出将起作用。 LMH6502/LMH6503是直流耦合的、这是您仍然看到直流偏移使信号在0V 时不对称的原因。
您好 Kai、
我认为 Mateusz 最初使用 DDS 的单端输出信号、但现在使用的是差分输出信号。 如果我错了 Mateusz、请纠正我的问题。
谢谢、
Sima
您好、Mateusz、
应该起作用

e2e.ti.com/.../mateusz_5F00_lmh6503.TSC
Kai
您好、Mateusz、
对于偏移校正、我遵循了数据表 LMH6503的"调整偏移"部分中给出的建议。 您在输出偏移校正仿真中看到的是原理图中的等效电路(RV4外部组件)。 因此、该部件应该可以正常工作。
在我的仿真中、不需要输入偏移校正。 这就是为什么我没有将其放入仿真中的原因。
如果您想使用绕过 RV2的电路、请谨慎一些。 避免使 R4 (在我的仿真中)上的压降降至-0.3V 以下、因为这会超出 AD9102的绝对最大额定值。 我会选择 R31=1k65、R38=R36=82R 和 R34=R35=0
Kai