This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6502:LMH6502的正弦信号偏移

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6502, LMH6503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/988082/lmh6502-sinusoidal-signal-offset-at-lmh6502

器件型号:LMH6502
主题中讨论的其他器件: LMH6503

您好!

在我的项目中、我希望您使用 LMH6502或 LMH6503来放大来自 DDS 的正弦信号。 来自 DDS 信号不对称、但在 VGA 输出端、我希望具有对称信号。 我使用 LMH6502数据表中的失调电压电路进行了一些仿真、结果不正确。 由于额外的误差、在 VGA 之前我不会再使用一个放大器。

您能否提供有关在上述 VGA 输出端引入对称信号偏移的可能性的信息/电路?

提前感谢您的帮助。

此致、

Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Mateusz、

      DDS 的正弦信号在哪些方面不对称? 您是否能够分享信号的外观? 我相信您提到的失调电压电路是 LMH6502数据表中的图59。 该电路会将失调电压归零、而不是引入失调电压、您可以通过在放大器的同相输入端施加直流电压或在输入电阻器中创建不匹配(||同相输入电阻器中的反馈)来引入失调电压。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的回复。

    来自 DDS 的信号不是对称的、因为它不穿过0V 轴。  

    对于输入电阻器中的不匹配、您意味着什么?

    谢谢、

    Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

      我仍然有点困惑、您是否能够显示非对称信号的图像? 对于输入电阻器不匹配的情况、这意味着在同相输入端施加不匹配的直流电阻与放大器反相输入端两个电阻的并联组合。 这是因为该放大器是一个双极输入、相对于 FET 输入放大器具有高偏置电流。 这是一个链接、它更详细地介绍了这个概念。 但是、引入电压偏移的最简单方法是在放大器的同相输入端添加直流电压。 如果您希望去除电压偏移、则在这种情况下最简单的方法是交流耦合放大器的输入  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    下面是非对称正弦信号。 这意味着不会超过0V。

    我决定使用 DDS 差分输出。 我向 LMH 提供该信号、我将接收超过0V 的信号。

    感谢你的答复。

    最棒的餐厅

    Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    我有点困惑。 通常、DDS 的差分输出信号首先通过恢复滤波器、然后再执行直流偏移和振幅处理。 但在恢复滤波器后面、信号不再是差分信号、而是单端信号。

    因此、为了能够提供帮助、我们肯定需要一个原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

      感谢您的示波器屏幕截图、它确认这意味着我们需要消除直流偏移。 是的、在这种情况下、使用差分输出将起作用。 LMH6502/LMH6503是直流耦合的、这是您仍然看到直流偏移使信号在0V 时不对称的原因。  

    您好 Kai、

      我认为 Mateusz 最初使用 DDS 的单端输出信号、但现在使用的是差分输出信号。 如果我错了 Mateusz、请纠正我的问题。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、Sima、

    是的、一开始我使用了单端、但没有、我改变了我的概念。 现在、我使用了具有差分输出的 DDS、基于我在 VGA 输出端具有对称信号。

     感谢你的答复。

    此致、

    Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    我仍然有点困惑

    您可以发布原理图吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、下面是我的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    原理图之后、我们将看到该图。 适合您吗?

    此致、

    Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    应该起作用

    e2e.ti.com/.../mateusz_5F00_lmh6503.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的确认。

    此致、

    Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    可以在原理图中为我提供失调电压校正建议吗? 还可以吗?

    此致、

    Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    对于偏移校正、我遵循了数据表 LMH6503的"调整偏移"部分中给出的建议。 您在输出偏移校正仿真中看到的是原理图中的等效电路(RV4外部组件)。 因此、该部件应该可以正常工作。

    在我的仿真中、不需要输入偏移校正。 这就是为什么我没有将其放入仿真中的原因。

    如果您想使用绕过 RV2的电路、请谨慎一些。 避免使 R4 (在我的仿真中)上的压降降至-0.3V 以下、因为这会超出 AD9102的绝对最大额定值。 我会选择 R31=1k65、R38=R36=82R 和 R34=R35=0

    Kai